我们今天能为您提供什么帮助?

M241 CANopen通讯调用CiA405库功能块NETWORK管脚该如何填写呢?

问题描述:
M241 CANopen通讯调用CiA405库功能块NETWORK管脚该填写方式

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

NETWORK填写规则如下:

1 (缺省值) = 第一个 CAN 总线接口

2 = 第二个 CAN 总线接口(如果存在)

由于M241只有一个CANopen接口,因此NETWORK管脚可以不填写,使用缺省值1.