我们今天能为您提供什么帮助?

是否可通过Web浏览器监控M241变量,诊断TM3扩展模块状态及通讯状态?

问题描述:
希望通过Web浏览器监控M241变量,诊断TM3扩展模块状态及通讯状态

所属产品线:
Modicon M241; Modicon TM3扩展模块

解决方法:
M241提供了带有预定义出厂内置网站的嵌入式 Web 服务器。通过网页不仅可以监控变量,还可以诊断TM3扩展模块状态及通讯状态。使用 Web 浏览器即可浏览这些页面。
使用下列 Web 浏览器可以访问 Web 服务器:
  • Google Chrome(30.0 版或更高版本)
  • Mozilla Firefox(1.5 版或更高版本)
Web 服务器的 TCP 连接限制为至多 10 个。
可通过取消选中“以太网配置”选项卡中的 “Web 服务器处于活动状态”参数禁用 Web 服务器。