如何实现 Modicon M241 SD卡克隆功能?
问题描述:
TM241 SD卡克隆功能所属产品线:
Modicon M241解决方法:
通过M241 SD卡克隆功能,可以从一个控制器上载应用程序,以及将其下载到相同的参考控制器。
该功能将克隆该控制器的所有参数(例如应用程序、固件、数据文件、后配置)。
注意所要克隆的控制器“访问权限”设置中对克隆权限的设定。

一、将源控制器中存储的应用程序上传到 SD 卡的步骤:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 擦除 SD 卡并按照如下所示设置卡标签: |
| CLONExxx | |
| 注: 标签必须以‘CLONE’(不区分大小写)开头,视需要后接最多 6 个不带重音符号的字母数字字符(a...z、A...Z、0...9)。 | |
| 2 | 选择是否要克隆 Users Rights。请参阅 Web 服务器的 Clone Management子页。 |
| 3 | 断开控制器的电源。 |
| 4 | 将准备好的 SD 卡插入控制器。 |
| 5 | 恢复对控制器供电。 |
| 结果:克隆操作自动开始。在克隆操作过程中,PWR 和 I/O LED 亮起,SD LED 有规律地闪烁。 | |
| 注: 克隆操作持续 2 或 3 分钟。 | |
| 结果:克隆操作结束时,SD LED 亮起,控制器以正常应用模式启动。如果检测到错误,则 ERR LED 亮起,且控制器处于 STOPPED 状态。 | |
| 6 | 从控制器中移除 SD 卡。 |
二、将 SD 卡中存储的应用程序下载到目标控制器的步骤:
| 步骤 | 操作 |
| 1 | 断开控制器的电源。 |
| 2 | 将 SD 卡插入控制器。 |
| 3 | 恢复对控制器供电。 |
| 结果:下载操作启动,在此期间,SD LED 闪烁。 | |
| 4 | 等待下载结束: |
| 如果 SD LED(绿色)亮起,且 ERR LED(红色)有规律地闪烁,则下载成功完成。 | |
| 如果 SD LED(绿色)熄灭,且 ERR 和 I/O LED(红色)有规律地闪烁,则检测到错误。 | |
| 5 | 移除 SD 卡以重新启动控制器。 |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。