我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么修改M241以太网端口IP地址的功能块changeIPAddress在SoMachine V4.3 软件中无法正确调出?
问题描述:
为什么修改M241以太网端口IP地址的功能块changeIPAddress在SoMachine V4.3 软件中无法正确调出?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

是因为changeIPAddress功能块在使用之前需要在设备树、库管理器、添加库中先添加库文件Ethernet Util,详见下图: