我们今天能为您提供什么帮助?

为什么获取程序中获取/设置M241串行线路配置的功能块GetSerialConf和SetSerialConf无法调出?

问题描述:
为什么获取程序中获取/设置M241串行线路配置的功能块GetSerialConf和SetSerialConf无法调出?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

那是因为调用GetSerialConf和SetSerialConf功能块之前需要在设备树、添加库中添加库文件M2XX Communication,在Communication目录下,详见下图: