我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241调用数据记录功能块LogRecord,触发功能块后为何eError管脚报INIT_ERROR错误?
问题描述:
M241调用数据记录功能块LogRecord,编译程序不报错,下载到PLC后触发功能块eError管脚报INIT_ERROR错误

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

在“工具树”中添加DataLogManager,然后添加数据日志文件,程序中调用LogRecord功能块,实例名称不需要手动建立,通过输入助手,选择工具树中建立的数据日志文件名或直接输入数据日志文件名。