我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine V4.3中调用PWM_M241功能块为什么编译报没有发现匹配的FB_init方法?
问题描述:
SoMachine V4.3中调用PWM_M241功能块为什么编译报没有发现匹配的FB_init方法?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

SoMachine V4.3中设备树配置M241脉冲发生器PWM_0后,应用程序树中新建POU,调用PWM_M241功能块,编译生成后报错“C0138:在PWM_M241的实例中,没有发现匹配的FB_init方法。”

出现此报错可能的原因是,调用PWM_M241功能块时,自动生成的实例名PWM_M241_0不是应用程序树中配置的PWM_0,此时不仅需要更改为正确的示例名字,而且需要在此POU的变量声明区删掉PWM_M241_0这行变量定义,详见下列图片