我们今天能为您提供什么帮助?

M218使用新的EcoStruxure Machine Expert软件编程,安装软件后默认是没有M218的,怎样添加M218?

问题描述:
M218使用新的EcoStruxure Machine Expert软件编程,安装软件后默认是没有M218的,怎样添加M218?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

M218使用新的EcoStruxure Machine Expert软件编程,安装软件后默认是没有TM218的,需要通过添加产品代码的方式安装M218,具体操作步骤如下(以Windows10为例);

1、在电脑开始菜单中,找到“Schneider Electric Machine Expert”文件夹,打开“Machine Expert Installer”。

2、选择“修改已安装的软件”。

3、选择“自定义版本”,然后点击“下一步”。

4、然后点击“自定义安装”。

4、在如下界面点击右上角的“设置”按钮并点击“本地产品代码”选型。

5、在弹出的对画框中输入M218的产品代码:KP4UWC8GU57MWCEA5GRNQ62YTQ(与SoMachine中相同),并点击“ok”。

6、输入正确的代码后M218的组件会被解锁,这里需要注意的是有两个组件会被解锁且这两个组件都需要安装。

7、将组件前面的“圈”点击成“+”号,然后点击右下角的“开始安装”。

8、开始在线下载安装包并安装组件。

9、安装完成,点击“ok”

10、安装成功后点击“启动软件”就可以在软件中选择M218并配置TM3扩展模块了。