我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM218更改设备名称提示“所选控制器未响应,所选控制器可能不在线,或控制器本身固件版本不支持此操作”如何处理?
问题描述:
TM218更改设备名称提示“所选控制器未响应,所选控制器可能不在线,或控制器本身固件版本不支持此操作”的处理方法

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

在同一网络中如果有多台TM218的PLC时,因为无法显示IP地址通常会出现无法判断各个PLC是对应的哪一个IP地址,这时我们可以通过修改PLC设备名称的方法来区分PLC,只需要在“控制器选择”中对PLC点击右键选择“更改设备名称”但会提示“所选控制器未响应,所选控制器可能不在线,或控制器本身固件版本不支持此操作”如下图所示:

这是因为PLC处于运行状态无法修改, 将PLC上的拨码开关拨到“STOP”状态即可修改。