我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M218同时搭配TM2和TM3模块,对模块的安装顺序是否有要求?
问题描述:
M218同时搭配TM2和TM3模块,对模块的安装顺序是否有要求

所属产品线:
Modicon M218; Modicon TM3扩展模块

解决方法:

M218同时搭配TM2和TM3模块,TM2后缀带N的模块需要连接在PLC本体后面;其他TM2和TM3模块连接在TM2DOCKN适配器后面,模块无先后顺序要求,只需要模块实际安装顺序和Machine Expert软件中模块配置的顺序一致即可。