我们今天能为您提供什么帮助?

为什么在M218中通过功能块SysTimeRtcGet和SysTimeRtcConvertUtcToDate获取的时间比PLC实际时间晚8个小时?

问题描述:
从M218读取的当前时间值比PLC中实际时间晚8个小时,比如写入20:00:00,读取的时间Hour为12时。

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

这是因为勾选了“以UTC写入”复选框,而北京时间比UTC时间早8小时,比如说北京时间是1月21日20:00,UTC时间1月21日中午12:00。如果要使获取的Hour与写入的一致,取消“以UTC写入”复选框即可,如下图: