TM218采用CFC编程语言调用PTOSimple功能块,编译报错:无法实例化,类型由内嵌功能保留。此问题该如何处理?
问题描述:
如何处理TM218采用CFC编程语言调用PTOSimple功能块,编译报错:无法实例化,类型由内嵌功能保留。所属产品线:
Modicon M218解决方法:
1.TM218采用CFC编程语言调用PTOSimple功能块,编译报错:无法实例化,类型由内嵌功能保留,如图:
2.正确的调用方法是:在调用PTOSimple功能块时,选择PTO_PWM.PTO00,如图:
是否有帮助?