我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM218的SL1端口在MODBUS通讯时波特率最高可以设置为多少?
问题描述:
TM218的SL1端口在MODBUS通讯时可以设置的最高波特率

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

TM218的SL1端口在MODBUS通讯时可以设置的最高波特率为38400 bps,只有在Somachine Network通讯时才可以最高设置为115200 bps。