我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M218硬件扩展配置与软件扩展配置不一致,会有提示吗?
问题描述:
M218硬件扩展配置与软件扩展配置不一致,会有提示吗?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

有提示,如果硬件上有扩展模块,而软件里没有配置,硬件扩展模块上的err灯会亮红灯,如果软件里配了扩展,硬件没接扩展,则软件联机时扩展模块区域显示红色三角。值得注意的是:如果硬件与软件配置不一致,所有扩展都不会工作,这是由M218采用的总线机制决定的。