问题描述:
M218以太网通讯中,服务器/客户端的最大访问连接数是多少?若访问数超出最大数,M218会做出何种反应?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
以太网通讯中,M218可同时被三个客户端访问并作为客户端访问一个服务器,或同时被四个客户端访问,即3+1模式或4+0模式。
如果客户端尝试打开的连接超过了最大连接数,则会关闭最先打开的空闲的连接,若所有的连接都忙,则新连接会被拒绝。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
以太网通讯中,M218可同时被三个客户端访问并作为客户端访问一个服务器,或同时被四个客户端访问,即3+1模式或4+0模式。
如果客户端尝试打开的连接超过了最大连接数,则会关闭最先打开的空闲的连接,若所有的连接都忙,则新连接会被拒绝。
是否有帮助?