我们今天能为您提供什么帮助?

ECOSTRUXURE MACHINE EXPERT软件在试用期过期后,是否可以使用仿真功能?

问题描述:
ECOSTRUXURE MACHINE EXPERT软件在试用期过期后,是否可以使用仿真功能?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M218; Modicon M241; Modicon M251; Modicon M262

解决方法:

不能使用仿真功能,使用时会提示缺少许可证EME_SIMULATION,需要授权后才能使用。