FA404859
FA404859
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中通过哪一个系统变量可以判断串行线路 SL2 上的 Modbus Serial IOScanner 的设备通讯状态?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中通过哪一个系统变量可以判断串行线路 SL2 上的 Modbus Serial IOScanner 的设备通讯状态?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)
解决方法:
可以通过%SW211读取,具体如下图:
首次发布日期:
2020/2/27
修订日期:
2020/2/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
EcoStruxure™机器专家
探索更多
范围:
EcoStruxure™机器专家