我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中通过哪一个系统变量可以判断以太网上 Modbus TCP IOScanner 设备的通讯状态?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中通过哪一个系统变量可以判断以太网上 Modbus TCP IOScanner 设备的通讯状态?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以通过%SW212读取,具体如下图: