我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine V4.3中能使用队列FIFO和堆栈LIFO指令吗?为什么POU里面调用报错?
问题描述:
SoMachine V4.3中能使用队列FIFO和堆栈LIFO指令吗?为什么POU里面调用报错?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

经实测,SoMachine V4.3中可以使用队列FIFO和堆栈LIFO指令。不过要注意的是,需要先添加TwidoEmulationSupport,1.1.3.0(Schneider Electric)库,然后在POU中调用TES.FB_FiFo及TES.FB_LiFo,这样操作后就不会编译报错“需要程序名或功能块实例替代FB_FiFo_1”了!