我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert V1.1中M218联机需要更新固件吗?如何更新?

问题描述:
Machine Expert V1.1 M218 刷固件 更新固件

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Machine Expert V1.1中使用M218需要更新固件的,与之前在SoMachine V4.3中更新M218固件稍有不同,没法在Machine Expert V1.1维护菜单中调出Exec Loader for M218,只能在操作系统开始菜单中EcoStruxure Machine Expert文件夹下的子目录里面才能找到Exec Loader for M218,Machine Expert V1.1中M218的最新固件已经升至5.0.0.3,详见下图: