我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine定义结构体变量时勾选“扩展”的作用是什么?
问题描述:
SoMachine定义结构体变量时勾选“扩展”的作用

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

定义结构体变量时勾选“扩展”,可以使此结构体变量扩展另一个已经在项目中定义的结构体。

例如:以下示例包含2个结构体变量,定义结构 struct1 和 struct2;struct2 扩展 struct1,可使用 struct2.a 访问strcut1的变量 a。

TYPE struct1 :
STRUCT
	a:INT;
	b:BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
TYPE struct2 EXTENDS struct1 :     STRUCT   c:DWORD;   d:STRING;     END_STRUCT END_TYPE