我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
可以使用SoMachine v4.1配置Magelis HMIGTU系列吗?
问题描述:
可以使用SoMachine v4.1配置Magelis HMIGTU系列吗?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:
新的HMIGTU无法使用SoMachine v4.1进行配置。 Magelis GTU将与Vijeo Designer V6.2 SP3一起在将来的SoMachine软件中使用。