我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine中使用SEND_RECV_MSG功能块发送和接收数据是否有数据大小的限制?
问题描述:
SoMachine中使用SEND_RECV_MSG功能块发送和接收数据大小的限制

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine软件中,使用SEND_RECV_MSG在发送和接收数据时,是有最大数量限制的,根据PLC型号的不同数量限制如下:

输入 类型 注释
QuantityToSend UINT
QuantityToSend 为要发送的字节数。
控制器限制:
  • M238/LMC078:252 字节
  • M258/LMC058:1050 字节
  • M241/M251:252 字节
SizeRecvBuffer
UINT
SizeRecvBuffer 为接收缓冲区的可用大小(以字节为单位)。
接收数据的大小(以字节为单位)显示在功能块实例内部属性(内部变量)中:<实例名称>.NbRecvBytes
控制器限制:
  • M238/LMC078:252 字节
  • M258/LMC058:1050 字节
  • M241/M251:252 字节