我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine中有可用的EtherNet/IP主机吗?
问题描述:
SoMachine中可用的EtherNet/IP主机

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

从SoMachine 4.1 SP2开始,有一个新的设备可用作M251控制器的EtherNet/IP主机(TM251MESE)。

使用SoMachine V4.2以上提供的新固件,M241控制器支持EtherNet/IP主从协议。