我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Micrologic E型控制单元功能概述

问题描述:
Video:Micrologic E型控制单元功能概述

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

本视频介绍MT断路器的Micrologic E型控制单元功能概述。MT断路器都装有可在现场更换的Micrologic控制单元,控制单元用于对电源回路和负载的保护。可提供电流,电压,功率和电能。Micrologic 2.0 E, 5.0 E和6.0 E 控制单元为设备提供了连续性和电网管理的功能