我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Machine Expert Basic中哪个系统字可以指示扩展IO模块的状态?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic中哪个系统字可以指示扩展IO模块的状态?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:
EcoStruxure Machine Expert Basic中系统字%SW120可以指示扩展I/O模块的状态。在此配置下,每个扩展模块可使用一个位。
位 0:为逻辑控制器保留。
当逻辑控制器尝试启动 I/O 总线时,位 n:
  • 0 = 未检测到错误
  • 1 = 检出错误,或模块不存在。除非 %SW119 中对应的为设置为“真”(表明该模块被标记为可选模块),否则 I/O 扩展总线不会启动。
在总线已启动并且在与控制器进行数据交换的情况下运行之后,位 n:
  • 0 = 未检测到错误
  • 1 = 检出 I/O 扩展模块存在错误(无论此模块是否被标记为可选模块)。