我们今天能为您提供什么帮助?

TM200,TM221如何使用%SW33和%SW34读取带以太网PLC的IP地址?

问题描述:
TM200,TM221如何使用%SW33和%SW34读取带以太网PLC的IP地址?

所属产品线:
Modicon M221; Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

1.设置以太网IP后,下载监视,在试运行的控制器信息里面读取到的IP显示为乱码,配置的IP为192.168.10.1,子网掩码为255.255.255.0,但读取到的IP如下图:

此时将网线连接TM221与PC(或其他以太网设备),此时以太网IP显示正常,读取的IP如下图:

%SW33和%SW34读取到的值如下:

分别将%SW33和%SW34的高字节和低字节读取出来,转换为10进制的值即为192.168.10.1,%SW35和%SW36为读取到的子网掩码,读取方法与%SW33和%SW34相同。