我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert软件如何注册?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert软件如何注册?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert软件注册步骤如下:

1、安装好Machine Expert V1.1后,并请确保电脑在连接因特网的状态下,在电脑开始菜单中找到“License Manager”打开。

2、在如下界面点击“激活”按钮。

3、在弹出的对话框中输入授权码,点击下一步。

4、会提示“激活进行中”,根据网络状态的不同,该处理时间也会不同。

5、提示创建许可证成功后,点击“完成”按钮。

6、如出现此对话框,可以直接点击关闭,点击“继续”会跳转到施耐德网址,如果您之前使用邮箱注册过其他施耐德软件,则可以将此序列关联到您的账户。

7、这个时候重新打开Machine Expert软件,在菜单栏中的“帮助”中,选择“技术信息”一栏。

8、注册成功,会在“许可证”一栏看到“Machine Expert永久许可证”即为注册成功。