我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安装了Machine Expert v1.1软件后,打开.project文件程序会自动默认使用Machine Expert v1.1软件打开,而不能使用SoMachine打开,怎样解决?
问题描述:
安装了Machine Expert v1.1软件后,打开.project文件程序会自动默认使用Machine Expert v1.1软件打开,而不能使用SoMachine打开,怎样解决?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

安装了Machine Expert v1.1软件后,打开.project文件程序会自动默认使用Machine Expert v1.1软件打开,而不能使用SoMachine打开的问题可以通过如下方法解决:

1、对程序文件点右键,打开方式中点击“选择其他应用”。

2、选择更多应用,然后点击是“在这台电脑上查找其他应用”。

3、在如下路径中选择“LogicBuilder.exe”,打开。

4、这时对工程文件点击右键,打开方式中就多了一个“SoMachine Logic Builder”,勾选“始终使用此应用打开.project文件”,以后就会默认使用SoMachine打开了。