我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine中如何进行中文字符的比较?

问题描述:
SoMachine中文字符的比较方式

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

中文字符采用Unicode编码,如果比较中文字符,需要将数据类型声明为WSTRING,此数据类型字符长度下限为1个字符,上限为255个字符,1个字符=1个字。例如,下图的中文比较: