我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine软件中使用SFC编程如何获取当前执行到哪一步了?
问题描述:
SoMachine软件中使用SFC编程当前执行的步

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在SoMachine软件中使用SFC编程时,如何在别的POU中获取SFC执行到哪一步了呢?

首先,我们新建两个程序段POU和POU_1,其中POU_1使用SFC编程,我们在POU中读取POU_1运行到哪一步了(如下图所示)

然后我们需要在GVL中新建一个结构体变量,数据类型是“SFCStepType”,变量名称为需要读取的步的名称,以读取POU_1中的step0为例(如下图所示)

最后我们在POU中调用该变量,可以看到当step0执行完后该变量置一(如下图所示)

这样我们就可以在其他POU中知道SFC执行到哪一步了。