我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德有单相输入220V三相输出220V的变频器吗?

问题描述:
施耐德有单相输入220V三相输出220V的变频器吗?

所属产品线:
ATV12变频器; ATV320变频器

解决方法:

施耐德的ATV12系列和ATV320系列有单相AC220V输入,三相AC220V输出的变频器。功率从0.18KW到2.2KW。具体型号如下图。

ATV12系列的变频器型号如下 :

ATV320系列紧凑型的变频器型号如下 :

ATV320系列书本型的变频器型号如下: