我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德软起动器可以控制电动机正反转吗?

问题描述:
ATS22、ATS48、ATS01软起动器可以控制电动机正反转吗?

所属产品线:
软起动器

解决方法:

ATS22、ATS48、ATS480、ATS01软起动器的输出与输入电源相序相同,不能改变输出电源相序,无法直接实现电动机正反转控制 ,不过可以在软起动器的输入或输出侧使用可逆接触器(正反转接触器)组件来实现电机的正反转。