我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德ATS系列软起如何查看故障代码?

问题描述:
施耐德ATS系列软起如何查看故障代码?

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器; ATS480软起动器

解决方法:

施耐德常用的软起动器有ATS48、ATS22、ATS480、ATS430、ATS490这几个系列。

ATS48和ATS22这两个系列均标配简易面板,当软起发生故障时,面板会显示出当前故障代码。ATS480、ATS430、ATS490均标配了中文面板,发生故障后,面板左上角会显示故障代码。具体如下:

1、ATS48软起动器
ATS48面板如下图红框中位置所示,当软起运行或故障时,面板会显示为对应的状态:

2、ATS22软起动器
ATS22的面板如下图红框中所示,软起故障可以通过面板查看故障代码:

3、ATS480、ATS430、ATS490

ATS480、ATS430和ATS490均自带中文操作面板,当软起出现故障后可以通过面板左上角的状态确定故障代码,目前显示的是NLP(无电源电压,非故障),具体如下图:

此外软起故障时产品前部红色感叹号指示灯会常亮,具体如下图: