我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德软启动器ATS22系列,ATS48系列有随机自带的说明书吗,完整的说明书如何获取?

问题描述:
施耐德软启动器ATS22系列,ATS48系列有随机自带的说明书吗,完整的说明书如何获取?

所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器

解决方法:

施耐德电气的软启动器ATS48系列和ATS22系列产品随机没有完整的纸质说明书,只有简易启动指南。

完整版说明书下载连接如下:

ATS22系列软启动器:

ATS22编程手册 样本编号:SCDOC1397

ATS48系列软启动器:

ATS48编程手册 样本编号:SCDOC415