ATS22、ATS48软起动器可以不带电机,或带小电机启动吗?
问题描述:
ATS22、ATS48软起动器可以不带电机,或带小电机启动吗?所属产品线:
ATS22软起动器; ATS48软起动器解决方法:
软起动器进行厂内或出厂调试时,一般推荐使用与软起功率相近的电机进行测试。不带电机启动会触发PHF缺相故障,软起无法像变频器一样将输出缺相保护临时关闭来进行测试。如果条件受限,需要带小功率的电机进行调试时(电机功率不建议小于软起功率的1/10),可以参考以下方式调整软起的设置:
注意:不能使用灯泡、加热器等负载来测试软起。
是否有帮助?