我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德哪些系列变频器的控制模式(CHCF)可以设置为I/O模式?
问题描述:
施耐德哪些系列变频器的控制模式(CHCF)具有I/O模式?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

目前在售的变频器中有ATV320、ATV340、ATV610、ATV630、ATV930、ATV32系列控制方式(CHCF)具备I/O模式选项。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。