我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340、ATV610、ATV630、ATV930变频器报SOC输出切断什么原因?

问题描述:
ATV340、ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器报SOC输出切断什么原因?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV610变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV340、ATV610、ATV630、ATV930等变频器,如果需要用小电机来测试变频器,因为变频器与电机的功率相差较大,变频器通常会报OPF输出缺相故障,这种现象是正常的。可以在故障管理里将输出缺相分配设置为功能未激活,这样就不会触发输出缺相故障;如果将输出缺相分配设置为无故障触发,变频器运行时会处在SOC输出切除的状态且不会输出电压和电流。

注意,将输出缺相分配设置为功能未激活会关闭电机的缺相保护。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。