我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器的接地短路故障能否通过参数屏蔽?

问题描述:
ATV610变频器的接地短路故障能否通过参数屏蔽?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610固件版本V1.4 及以上,可以通过参数屏蔽,具体方法如下:

1.访问级别 :专家权限

2.错误/警告处理菜单--接地故障--接地故障激活:错误检测禁用

注意:如果关闭了接地短路故障,变频器对接地短路的保护就不存在了,存在风险,建议在外部用其他元件实现接地短路保护。