ATV610 系列变频器提示内部错误27 (INFR)如何处理?
问题描述:
ATV610 系列变频器提示内部错误27 (INFR)如何处理?所属产品线:
ATV610变频器原因:
外部干扰硬件问题解决方法:
内部故障27是内部CPLD自检检测到错误。引起此故障的原因主要有2点:
(1)CPLD受到外部干扰。检查周围的电磁环境,确保电磁兼容性。
1、强电干扰(接触器,机柜冷却风机,冷光源灯具)通过端子板引入到变频器内部。通过加装隔离变压器、低通滤波器或使用24VDC控制电源来消除干扰;
2、将串行连接电缆与强电回路可靠分开来消除干扰。
(2)内部CPLD错误。联系供货商,走维修换货流程。
是否有帮助?