问题描述:
ATV610 端子故障复位所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器需要端子控制故障复位功能,可以在完整设置----错误/警告处理-----故障复位-----故障复位分配=DI*来定义一个逻辑端子进行复位,如果需要其他复位方式可以参考FAQ《施耐德变频器故障复位方式有哪些?》
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV610变频器需要端子控制故障复位功能,可以在完整设置----错误/警告处理-----故障复位-----故障复位分配=DI*来定义一个逻辑端子进行复位,如果需要其他复位方式可以参考FAQ《施耐德变频器故障复位方式有哪些?》
是否有帮助?