ATV610变频器和ATV630变频器能不能选配制动电阻?
问题描述:
ATV610变频器和ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器能不能选配制动电阻?所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
ATV610和ATV630全系列都没有制动单元,不能选配制动电阻。如果需要选制动电阻,可以选ATV930或ATV340。
以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。
是否有帮助?




ATV610和ATV630全系列都没有制动单元,不能选配制动电阻。如果需要选制动电阻,可以选ATV930或ATV340。
以上内容同样适用于御程系列ATV600的其它子系列变频器。
是否有帮助?