我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VW3A1111通过T型接线盒VW3A8306TF*连接至变频器,可否访问和修改ATV630、ATV930变频器的参数?
问题描述:
VW3A1111通过T型接线盒VW3A8306TF*连接至变频器,可否访问和修改ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的参数?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ModbusT型接线盒VW3A8306TF*与VW3A1111用 VW3A1104R *连接,可用于访问和修改ATV630、ATV930变频器参数。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。