ATV340和ATV630、ATV930变频器在没有建立通讯时,如何通过面板查看对应寄存器的值?
问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在没有建立通讯时,如何通过面板查看对应寄存器的值?所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV340、ATV630、ATV930系列变频器可以通过通信扫描器设置想要查看的寄存器的逻辑地址,再到通信映像中就可以查看通信扫描器映射寄存器的值。
下面以查看扩展状态字3206为例说明实现以上需求的步骤,如下:
1.到[通信] - [通信参数] - [Modbus 串行连接] - [Modbus 现场总线] - [扫描器输入],将扫描输入地址3设置为3206;


2.到[显示] - [通信映像] - [MDB 网络诊断] - [通信扫描输入],找到扫描输入值3,下图的2就是当前扩展状态字的值。

需要查看其它寄存器的值,只需要将对应寄存器的逻辑地址设置到扫描器中即可。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?