ATV610变频器显示NST如何处理?
问题描述:
ATV610变频器显示NST如何处理?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器显示NST表示变频器处于自由停机状态;另外,ATV310变频器显示--06也是表示变频器处于自由停机状态。下面对于ATV610显示NST说明原因和解决办法。
(1)如果变频器“2/3 线控制”设置为两线制,当上电、手动故障复位或给停车命令后,正转、反转端子有信号输入,会显示“NST”。
解决方法:将正转或反转信号断开。
(2)如果变频器“2/3 线控制”设置为三线制,但是LI1没有信号输入,会显示“NST”。
解决方法:接通LI1的信号输入。
(3)如果逻辑输入端子被分配为“自由停车”功能而该逻辑端子没有信号输入,“自由停车”功能就会阻止变频器起动,会显示“NST”。
解决方法:若逻辑输入端子被分配为“自由停车”,首先接通该逻辑端子输入信号。
(4)如果变频器通过通讯启动并且控制方式不是“IO配置”时,还没往控制字里面写值时,会显示“NST”。
解决方法:通讯主站根据DriveCom流程写控制字,直到变频器达到rdy状态。
(5)使用电源接触器命令功能时,如果“变频器锁定分配”设置的输入点没有接通时,会显示“NST”。
解决方法:接通该逻辑端子输入信号。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。