如何下载施耐德变频器的GSD文件?
问题描述:
如何下载施耐德变频器的GSD文件?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
Profibus DP和Profinet设备集成到工业控制系统中,需要提供描述设备模型特性的GSD文件以使工程工具对其进行组态。
施耐德的ATV320、ATV340、部分ATV610、ATV630以及ATV930支持Profibus DP通信,通信扩展卡都是VW3A3607。
这几个系列的GSD文件请点击以下链接下载:
ATV320、ATV340、ATV630及ATV930的DP通信GSD文件
ATV320、ATV340、ATV630以及ATV930支持Profinet通信,通信扩展卡都是VW3A3627。
这几个系列的GSDML文件请点击以下链接下载:
ATV320、ATV340、ATV630及ATV930的Profinet通信GSD文件
请注意:ATV610*N4和ATV610*N4Z有Profibus DP通讯卡选件,ATV610*N4ZC不支持Profibus DP通讯卡。所有ATV610都不支持Profinet通讯。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。