我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器欠压响应设置为错误触发、故障&R1闭、报警&R1闭,达到欠压故障电压时,变频器如何动作?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器欠压响应设置为错误触发、故障&R1闭、报警&R1闭,达到欠压故障电压时,变频器如何动作?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

欠压响应(USB)设置为“错误触发”时,当变频器达到欠压故障电压(USL),经过欠压故障延时(UST)以后,变频器报欠压故障停机,R1继电器打开;

欠压响应(USB)设置为“故障&R1闭”时,当变频器达到欠压故障电压(USL),经过欠压故障延时(UST)以后,变频器报欠压故障停机,R1继电器依然处于闭合状态,不动作;R1继电器在变频器报其他故障时还是会打开,仅仅在报欠压故障时不动作;

欠压响应(USB)设置为“报警&R1闭”时,当变频器达到欠压故障电压(USL),经过欠压故障延时(UST)以后,变频器不会报欠压故障停机,R1继电器依然处于闭合状态,不动作;R1继电器在变频器报其他故障时还是会打开,仅仅在报欠压故障时不动作;设置的欠压报警继电器会动作。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。