我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器是否可以选配输入电抗器?

问题描述:
ATV630、ATV930变频器是否可以选配输入电抗器?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

1、ATV630*Y6、ATV930*Y6

以Y6结尾的变频器输入电源电压为500-690V,该电压范围的变频器可以单独选配输入电抗器,配置后THDi会低于48%。

2、ATV630*M3、ATV630*N4、ATV930*M3、ATV930*N4

其电源电压的变频器,内置直流电抗器,不可以配输入电抗器。该电压范围的ATV630、ATV930变频器在80%至100%负载时THDi低于48%,所以没有输入电抗器这类选件,考虑同时使用直流电抗器和输入电抗器会引起变频器输入电压降等原因,不推荐客户再选配第三方输入电抗器。

如果需要将谐波抑制到更低的水平(THDi小于5%或10%),可以参考变频器产品目录选择匹配的无源滤波器。

产品目录(样本):ATV630\ATV650ATV930\ATV950