我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的dv/dt滤波器和正弦滤波器之间有什么区别?

问题描述:
御程系列ATV630、ATV930系列dv/dt滤波器和正弦滤波器之间有什么区别?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

dv/dt滤波器和正弦滤波器都是用于电机电缆较长的场合,用于保护电动机,两者都可以抑制可能会出现电机绕组上的过压,减小电机绕组和电机电缆的电容漏电流,帮助减少电动机发热、电动机噪声和电动机振动等。相比dv/dt滤波器,正弦波滤波器适用于电机电缆更长的场合。在电机绝缘符合IEC60034-25标准的情况下,dv/dt滤波器适用电机电缆长度不超过500m的场合,正弦波滤波器适用电机电缆长度不超过1000m的场合,电缆长度因电机电缆类型会有差异,具体可以参考御程系列变频器ATV600、ATV900产品目录。