我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器,设置了密码后,菜单有什么变化?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器,设置了密码后,菜单有什么变化?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器设置了密码后,菜单界面只有:

2仪表板

3诊断

4显示

7文件管理

8我的偏好

只有输入正确密码解锁,才能显示全部菜单。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。